Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the configuration file from a Com'X 200/210 be restored into Com'X 510?
Issue
Can the configuration file from a Com'X 200 or Com'X 210 be restored into Com'X 510?
Environment
Com'X 200, Com'X 210, Com'X 510
Cause
On the site, the customer likes to replace the existing Com'X 200 and Com'X 210 with Com'X 510 but retain the configuration of those retiring 200s and 210s.
Resolution
A configuration file from a Com'X 200 or Com'X 210 cannot be applied to a Com'X 510 and a configuration file from a Com'X 510 cannot be applied to a Com'X 200 or 210.