Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which panels are needed for Smartlink ELEC?

Electrical panels with 24 modules per row (18mm width per module).
Smartlink EL B product is installed between 2 rails with minimum space of 150mm.
Please refer to e-catalogue on web link: www.se.com/br>