Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How long is it to install and configure Smartlink ELEC?

Compared to a standard panel and depending on the configuration, additional time is approximately 1 hour to install, wire and set up pulse energy meters.
With Config ELEC app, about 15min are needed to configure the connection between Smartlink EL B and auxiliaries, pulse energy meters and sensors.