Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the single phase Altivar drives be used on single phase motors?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha, SL

Issue:
Could not find a drive to work with a single phase motor.

Product Line:
Altivar Machines

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
All AC drives sold by SquareD Schneider Electric in the US are for use with 3 phase motors only. The single phase units are for use with single phase input only.