Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you put a breaker alone without fuses on the line side of the Altivar ATV16 unit or do you need both in series?
Issue:
Wondering if you can you put a breaker alone without fuses on the line side of the Altivar ATV16 unit or do you need both in series?

Product Line:
ATV16

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
We do not recommend that a circuit breaker be used without the fuses. The units have been tested and coordinated, with the fuses, we recommend. The circuit breaker alone may not adequately protect the unit.