Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between D3 and D voltage code for the low consumption D-Line contactors?
Issue:
Difference between D3 and D low consumption D-Line contactors

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
TeSys™ D Contactors

Resolution:
Both coils are rated the same DC voltage.  D3 incidcates the coil provides integral transient suppression.