Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Citect support CtAPI protocol?
Yes, CtAPI (Citect SCADA API) allows access to Citect SCADA I/O variable tags via a DLL interface. This allows 3rd party developers to create applications in C ( or other languages) to read and write to the I/O Devices, to use data query and to call Cicode functions.
There is no additional license required to use CtAPI.