Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When exporting all the variables of my Control Expert V15 application in XVM, the created file has double extension?

This issue will be corrected in Control Expert V15 SP1 release.

For now, the workaround is to rename the file and remove the double extension.