Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many clients can be connected to the same server in the same time with Web Viewer of EcoStruxure Operator Terminal Expert?
The goal is this FAQ is to determine how many clients (using Web Viewer) can be connected in the same time on the same HMI.

This article is applicable for EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.2 minimum.

3 simultaneous clients can be connected in the same time for HMIST6 Series and HMISTM6 Series.
5 simultaneous clients can be connected in the same time for HMIGTU and iPC.