Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Installing NetBotz 5.x firmware after a failed install will cause the 2nd install to get stuck
Issue:
Installing Botzware 5.x after a failed install will cause the 2nd install to get stuck

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750 NBWL0755

Cause:
It's been seen where trying to reinstall the current firmware on a NetBotz 75x unit can cause an exception. Trying to reinstall again will cause the NetBotz to become unresponsive.

Resolution:
Simply power cycling the device should allow the unit to fully boot back to the original firmware.
Please note that this may happen with any failed upgrade.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: