Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PowerChute Network Shutdown error when setting password

Issue:
When setting the password for PowerChute Network Shutdown version 4.4 or 4.4.1, the web UI reports "This field contains unsupported characters." or "Unsupported character set." when the password contains an arrow < > character.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown versions 4.4 and 4.4.1

Environment:
All supported OS

Cause:
Misinterpretation of the characters < >

Solution:
Set the password with characters other than an arrow. If the < > characters are required, follow the instructions in FAQ FA159758 to reset the password using the pcnsconfig.ini file.