Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the I/O be configured through the display of an PM8000 series meter?
Issue
The PM8000 has onboard I/O and/or expansion I/O that needs to be configured in order to work.

Product Line
PM8000

Environment
ION Setup

Resolution
The I/O has to be configured through ION Setup and cannot be configured through the display or webpages of the PM8000.

You can download the latest version of ION Setup here: ION setup latest revision

Please see related article: Video: How to configure the PM8000 digital inputs using ION Setup