Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Clarify the 'Normally Closed' and 'No Connection' pinouts for a 140DRC83000
Early Quantum IO Manual nomenclature for the 140DRC83000 was not clear when defining 'Normally Closed' and 'Not Connected' pinouts.  The manual used the symbol N/C for both conditions which could lead to incorrect wiring and confusion.

Updated versions of the Quantum IO Manual (12/2018) for the 140DRC83000 connections are indicated by:
Normally Closed = N.C.
Not Connected = N/C
Normally Open = N.O

The following diagram clearly defines each pinout.

wiring pinout

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: