Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is Resi9 MP made of recycled plastic?
Issue:
I'm searching for a Resi9 MP enclosure using recycled plastic.

Product Line:
Resi9 MP

Resolution:
Yes, Resi9 MP flush back part for standard installation (not hollow wall) is made of recycled plastic.

Notes:
To select the right enclosure, please select the product with the commercial reference starting with MIP20 or MIP22.