Issue:
I need an IP41 Resi9 MP enclosure.
Product Line:
Resi9 MP
Resolution:
Yes, thanks to an additional kit resi9 MP can reach IP41 in both installation, flush and surface.
Notes:
The commercial reference of the IP41 additional kit is MIP99034.
Instruction Sheet BBV48376
I need an IP41 Resi9 MP enclosure.
Product Line:
Resi9 MP
Resolution:
Yes, thanks to an additional kit resi9 MP can reach IP41 in both installation, flush and surface.
Notes:
The commercial reference of the IP41 additional kit is MIP99034.
Instruction Sheet BBV48376
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.