Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Changing NetBotz 750/755 hostname may result in change of device IP.
Issue:
Changing NetBotz 750/755 hostname may result in change of device IP.

Product Line:
NetBotz 5.x

Environment:
NBRK0750 NBWL0755/NBWL0756
DHCP


Cause:
Upon initial change of the NetBotz 750 / 755 hostname (under Settings-->System-->Network), the NetBotz unit when using DHCP may obtain a different IP address.

Resolution:
The only way to avoid this is by using a DHCP reservation or by statically assigning an IP to the NetBotz appliance.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: