{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

What minimum hardware requirement is needed to install EcoStruxure OPC UA Server Expert V2.0 ?


Issue:
Hardware requirement for EcoStruxure OPC UA Server Expert 2.0


Product Line:
EcoStruxure OPC UA Server Expert


Resolution:
EcoStruxure OPC UA Server Expert V2.0 will run on a PC that meets the following minimum standards:
- Either a 32-bit or a 64-bit platform
- Minimum RAM of 4 Gb
- Multicore \ multiprocessor architectures are recommended, to enable optimal runtime performance.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm