Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I replace the fuses in case of defects with the wiring kit of PrismaSeT Active?

Article available in these languages: Tiếng Hà Lan

No, you can't because they are in the molded part. If there is a defect, the entire wiring kit must be replaced.