Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to detect when the value of a variable has changed ?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Detecting the a change in value of a variable


Product Line:
Unity Pro, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Yes, Attached is a DFB that allow the detection of when a variable of type INT or REAL value has changed

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
variable_value change detection_dfb.xdb [2.79 KB]