Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum number of ASi modules supported by the M580 PLC platform ?

Issue:
Max number of ASi modules supported by the M580


Product Line:
EcoStruxure Control Expert, BMXEIA0100


Resolution:
The following maximum number of AS-i modules on a local rack containing one of the following CPUs is allowed.

  • BMEP581020:   2 modules
  • BMEP582020:   4 modules
  • BMEP582040:   4 modules
  • BMEP583020:   6 modules
  • BMEP583040:   6 modules
  • BMEP584020:   8 modules
  • BMEP584040:   8 modules
  • BMEP585040:   8 modules
  • BMEP586040:   8 modules

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: