Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SSH script fails to run from PowerChute Network Shutdown with error (java.nio.charset.MalformedInputException: Input length = 1)

Issue:
Configured PowerChute Network Shutdown to run an SSH script, which fails to run and records an error (java.nio.charset.MalformedInputException: Input length = 1).

Product:
PowerChute Network Shutdown version 4.3, 4.4, 4.4.1

Environment:
All support Windows OS

Cause:
The wrong encoding was selected for the script text file.

Solution:
PowerChute Network Shutdown will support text file encoding UTF-8. Save the text file with the required encoding, and PowerChute will trigger it.
SSH Script Encoding