Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is recommended cable specifications to be used for auxiliary contact blocks terminals ?
TeSys Giga contactors are always supplied with push-in/ spring type control terminals. Flexible with cable ends or solid cables without cable ends can be used for auxiliary contact block connections.

image.png