Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause an IHF or input overheating fault on the ATV680 enclosed drives?

Issue:

IHF or Internal overheating fault

Product Line:

ATV680 and ATV980 enclosed drives

Environment:

All

Cause:

AFE brick can be overheating or the drive ambient temperature is to high.

Resolution:

-Check Ambient temperature conditions

-Check to see if the heatsink is blocked.

-Look at the Drives thermal state the THDA setting

-Check the 48vdc cooling fan power supplies to see if they are powered up if the drive is powered on with a run command.