Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Wiring & Programming Status Relays R1 & R2 on the ATV340 Drive
Issue:
How are the relays for ATV340 drive programmed?

Product Line:
Altivar 340

Cause:
Relay programming.

Resolution:
2 relays available R1 and R2.
R1 can be wired as normally-open (R1A and R1C) or normally-closed (R1B and R1C).
R2 is normally-open only.

To program relays:
[Complete settings] -> [Input/Output] -> [Relay] -> [R1 configuration] or [R2 configuration], depending on preference.

See attachment for relay programming, relay delay time, relay active at, holding time, and relay fall back assignments.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Relay Configuration ATV340.pdf [655.01 KB]