Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the modbus mapping to get the control port MAC address of the BMENUA0100 module ?
The control port Mac address of the BMENUA0100 module can be accessed by the M580 through modbus (Read_Var) at the following mapping address:
9 - MAC ADDRESS NUA.PNG

BMENUA0100 Firmware version 1.10.25

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: