Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PME2020/PME2021 Use my windows credentials fails with "The user name or Password you entered is invalid"

_____________________________________________________________________________________
Section 1 – Product /System/Environment information

PME2020
PME2021
_____________________________________________________________________________________
Section 2 – Issue

Logging in the WebClient Using my windows credentials fails with "The user name or password you entered is invalid"
_____________________________________________________________________________________
Section 3 – Root Cause

If the Windows Authentication setting is disabled in IIS for the default website, the one-click option won't work.

aa

_____________________________________________________________________________________
Section 5 – Troubleshooting/Proposed Solution
Enable the Windows Authentication setting  in IIS for the default website
Reset IIS and the one-click option will work.