Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
New installation lithium-ion SmartUPS will not start on battery before connecting utility.
Issue:

When you first connect the battery, you need to connect the UPS to utility power before turning it on.

Product Line:

Smart-UPS

Environment:

SMTL2200RM2UC, SMTL2200RM2UCNC, SMTL3000RM2UC, SMTL3000RM2UCNC - All Serial Numbers

Cause:
The Lithium-Ion battery needs to wake-up the first time by applying AC input power to the UPS, before the UPS can power up on battery (“Cold-Start”)


Resolution:

Connect the UPS to AC power to start up. After the battery is powered up for the first time, the UPS can be cold-started (power up on battery) from then on.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: