Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to fix the "ExitCode ERROR!" issue when starting Vijeo Designer Runtime?

If the OS on the IPC is Win10 64-bit, user will see "ExitCode ERROR!" when starting Vijeo Designer 6.2 SP11 Runtime.

To solve the issue, user can upgrade to Vijeo Designer 6.2 SP11 HF5(6.2.11.2301_6.2.11.2301).