Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What’s the pole width of the TeSys Giga contactor ?
TeSys Giga contactors are compact in size, but at the same time the main power poles are sufficiently large enough to connect cables or busbars.
TeSys Giga type and ratingG115-G225
115A-225A
G265-G500
265A-500A
G630-G800
630A-800A
Main power terminal width (mm)183048