Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
My Site Energy Consumption is not equal to the sum of usages or zones
If the submeters are not metering 100% of the load, the total energy will be lower than the sum of submeters.
If there are sub-sub meters, make sure you do not double count the load:
Example:
  • Main Meter
    • Meter 1
      • Submeter 1.1
      • Submeter 1.2
    • Meter 2
      • Submeter 2.1
      • Submeter 2.2
If you define usage for Meter 1, Submeter 1.1 and Submeter 1.2, you will double count Meter 1 value.
In that case, you should not define usage for Meter 1.

Usages