Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can Control Expert open application with Chinese characters name or located in folder with Chinese characters?
Issue
How can Control Expert open application with Chinese characters name or located in folder with Chinese characters?

Product line Envirovment
Control Expert

Environment
Windows 10 64 bits ,Windows Server 2019 64 bits

Resolution
The Control Expert 15.1 will support this feature .