Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to fix CXM DTM issue with a Control expert application upgrade from V14.1 to V15 ?

To fix the issue, the latest version of the CXM DTM needs to be installed via the zip file attached to this FAQ.

You need to close Control Expert software before installing the DTM, then reopen Control Expert to update the DTM catalog.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
CXM DTM 1.00.0004.zip [9.78 MB]