Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Uploading the program from a Compact A984-131 PLC returns Error Id: OL9-1592

Uploading the program from a Compact A984-131 PLC using Concept returns 'Illegal address or address range for Modbus program command (Error Id: OL9-1592)'.

The reason this occurs is because only Modsoft, ProWORX 32 or ProWORX NxT can be used to transfer an application to or from the Compact A984-131 PLC.