Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Cannot find the IEC_BMDI block in the Types Library Browser

The issue has been fixed in the UMAC v3.0 Update.

  • Download and install the UMAC v3.0 Update from:

https://www.se.com/us/en/download/document/UMACv3.0/

  • Open the 'Unity M580 Application Converter'.
hgj
  • Click on About.
yujj
  • Click on Install library.
  • Close the  'Unity M580 Application Converter'.

ytr

  • Start Control Expert.
  • Create an M580 project.
  • Open the Types Library Manager.
  • Search for IE*
  • The block will be shown:
ett