Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
GOOSE communications periodically drops out and comes back.
This can occur if the imported third party IED device CID file does not have the GOOSE 'MinTime' or 'MaxTime' field for the GOOSE subscribe delay timeout.

A fix has been implemented in exec firmware version 2.4 where it will set an appropriate default value when there's no 'MinTime' or 'MaxTime' field in 3rd party CID file.  The fix is described as a stability enhancement in the release notes.

To resolve the issue, update to the latest exec firmware.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: