Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the power of the wireless transmitters such as the ZBRN1 and PowerTag Link ?

The maximum isotopically radiated power of the ZBRN1 transmitter are :

  • With its internal antenna: 9.8 dBm (10 mW)
  • With a ZBRA2 external antenna: 4.8dBm (3.02 mW)

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: