Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which badges can be used with the EVlink Pro AC NFC / RFID reader ?
NFC reader compatible with type 1, 2, 4 and 5 badges
■ Badges compatible with the station’s RFID badge reader:
□ Operating frequency bands : 13.56 MHz
□ Maximal H field 60dBμA/m at 10m
□ ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693 protocols
□ Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus
□ ultralight Nano / ultralight AES et DESFire
□ For other badges, please contact us

A smartphone cannot be used for the moment.

Type