Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to provide the OFS Manager Log file in Verbose mode ?
  • OFS in verbose mode
To get the most information regarding logs, we need to have the system in verbose mode.
If the OFS DA is not yet in verbose mode, you can check the verbose mode from the OFS Server windows : click on the menu “Misc” and check if “Verbose mode” is checked.

verbose mode
  • Connect OFS Manager to the server
Start “OFS Manager”, once opened click on “server” menu and then click on “connect”

Connect OFS Manager
  • Save the log from OFS Manager:

save log