Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to get the firmware version of the BMENUA0100 module?
To get the firmware version of the BMENUA0100, its accessible from the webpage of the BMENUA0100 module:

firmware

If the module has his Rotary switch on “standard” security, the login is :
User : installer
Password : Inst@ller1

If the rotary switch has his Rotary switch on “secure, then fill it with the user and password that the customer has defined

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: