Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Important setting to know from OPCUA Client ?
It’s important to know the following information when there is problem on the OPCUA protocol between the OPCUA client and the OPCUA Server:
We need to know:
  • Simple architecture of the whole system between OPCUA Client and Server and other Network connection
  • OPCUA Client: which SCADA, what is the OPCUA Stack (From OPC Foundation, Unified automation, …), How it is developped the OPCUA client (C#...)?
  • Subscription setting:
    • LifeTimeCount configured from OPCUA client
    • Publishing Interval configured from OPCUA client
    • Session Timeout configured from OPCUA client
  • Monitored Item Setting
    • Sampling Interval configured from OPCUA client
  • Mast Cycle time of the PLC
Example from UaExpert :
  • Subscription setting:
subscription
  • Monitored Item Setting
Setting Monitoring Item

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: