Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where to find information on how to use Topology Manager
The getting started videos that demonstrate how to use the Topology Manager in Control Expert 15.1 can be found using the following steps.
  • Open the folder named 'C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Control Expert 15.1\Client'.
  • Double click on the file named 'ControlExpert.GettingStarted.exe'.
  • Click on the menu to select a vidoeo.

getting started