Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What conditional (Digital) inputs are available with EVlink Pro AC ?

Article available in these languages: Czech

There are three Digital Inputs:
Thanks to eSetup you can set them.

Delayed Charge Input (E3/E4).
Temporary power limitation (E1/E2).
Vehicle detection (E5/E6).

Note: There is no need to use an external power supply. Thanks to eSetup we are able to set active states at open or closed contacts.

eSetup