Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What type of USB key can be use to update EVlink Pro AC firmware ?

Article available in these languages: Tiếng Thái

You can use an USB key with a minimum capacity of 2 Go. The formats FAT32 or exFAT are compatible.
The USB key can have other folders but the Evlink Pro AC software need to be place directly at the root , not in a folder .
We recommend to analyze the USB key or USB storage device content with an anti-virus software before plugging it into the Charging Station USB port.