Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What happens if the Floating License server connection is lost.
If the Floating License server fails or the Ethernet connection is lost while CE is running:
  • The license is released automatically.
  • The software will continue to run in demo mode.
  • If the trial period has expired, the following message will appear.

trial



The next time Control Expert is started, the following message will appear.

error