Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Install of the License Manager returns error 'Sectigo certificate expired'.
This certificate is needed to validate the digital signature of the file Aspose.BarCode.dll. The DLL was signed on 21th April 2016 which is within the time frame the certificate was valid (1999 – 2019), therefore it is not an issue that the certificate is outdated.

error