Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
NMC3 - Firmware downgrade from v2.x+ to v1.x not supported
Problem:
Users wish to downgrade firmware from v2.x+ to v1.x

Product Line:
Network Management Card 3 - Including (but not limited to) AP9640/41/43

Environment:
NMC3's with firmware v2.x+

Cause:
NMC firmware v2.x provides support for new TI PHY hardware. Older versions of the firmware (v1.6.x and below) will not work with the new hardware. Firmware version 2.0.x and higher works with the old hardware.

Solution:
Once upgrading to v2.x+, it is no longer possible to downgrade back to v1.x.