Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to export an .EDS file for the Advantys STBNIC2212?

The only file that can be exported is an .XSY file for Control Expert. For Rockwell all you can do is look at the fieldbus image and create it in the Rockwell software.