Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where is Altivar Efficiency Calculator located?
Issue:
How to obtain efficiency on Altivar Drives?

Product Line:
Altivar

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The following tool uses KW vs HP for its simulation.
https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
It is possible to define the loss in function with the following tool. If the motor losses are known , the calculation could be optimized to better reflect the application/rating.