Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find ATV340 Control wiring diagram?

Issue:
Trying to locate ATV340 wiring terminations.

Product Line:
ATV340


Environment:
All


Cause:
Cannot find drawings

Resolution:

Control Block Wiring Diagram:

ATV340 Drawing

(1) 24V supply (STO)

(2) STO - Safe Torque Off

(3) PTI - Pulse Train In

(4) PTO - Pulse Train Out

(5) Motor Encoder connection

(6) Digital outputs

(7) Digital inputs

(8) Analog output

(9) Analog input

(10) Differential Analog Input

(11) Ethernet port (only on Ethernet drive version)

SW1 :Sink/Source switch

R1A, R1B, R1C :Fault relay

R2A, R2C :Sequence relay

Here is a link to the installation manual for additional wiring information.

https://www.se.com/us/en/download/document/NVE61069/