Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the TM3DM8R interchangeable with the TM3DM8RG?

Yes. They are the same module the difference is one has a screw terminal and the other on has a spring terminal.